Pérdida de Línea

Utilice esta vista para configurar la protección contra pérdida de Línea.
Para aplicaciones sin motor, cuando la corriente medida es inferior a un nivel específico para una fase específica, puede indicar un fallo eléctrico, como un elemento calefactor resistivo defectuoso o una bombilla incandescente que no funciona. Es posible que estas condiciones no dañen el sistema de potencia, pero pueden provocar la pérdida de producción o el incumplimiento de la certificación. El relé electrónico de sobrecarga E300 puede monitorizar una condición de subcorriente por fase con su función de advertencia y disparo por pérdida de Línea a Línea para detectar una subcorriente rápida en una fase específica y minimizar el daño y la pérdida de producción.
CONSEJO: El temporizador de inhibición de pérdida de Línea se inicia después de que la fase máxima de corriente de carga pase de 0A a 30 % del ajuste FLA mínimo del dispositivo. El relé electrónico de sobrecarga E300 no empieza a monitorizar una condición de subcorriente hasta que expira el tiempo de inhibición de pérdida de Línea.
Para cualquier aplicación dada, el límite práctico del L1 Line Loss Trip Limit dependerá del ajuste FLA y del límite inferior de la capacidad de medición de corriente del relé electrónico de sobrecarga E300.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal