Desequilibrio

Utilice esta vista para configurar la protección contra desequilibrio de corriente.
Un desequilibrio de corriente puede deberse a un desequilibrio en el suministro de tensión, a una impedancia desigual del devanado del motor o a longitudes de cable largas y variables. Cuando existe un desequilibrio de corriente, el motor puede experimentar un aumento adicional de temperatura, lo que provoca la degradación del aislamiento del motor y la reducción de la vida útil. El relé electrónico de sobrecarga E300 puede supervisar esta condición con su función de disparo y advertencia de desequilibrio de corriente para detectar rápidamente un fallo de desequilibrio de corriente y minimizar los daños y la pérdida de producción.
El desequilibrio de corriente se puede definir mediante la siguiente ecuación:
%CI = 100% * (Id/Ia)
donde
%CI = porcentaje de desequilibrio de corriente
Id = Desviación máxima de la corriente media
Ia = Corriente media
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal