Fallo a tierra

Use esta vista para configurar la protección contra fallo a tierra.
En los sistemas aislados o con conexión a tierra de alta impedancia, los sensores de corriente de núcleo equilibrado se utilizan normalmente para detectar fallos a tierra de bajo nivel causados por rupturas del aislamiento o la entrada de objetos extraños. La detección de tales fallos a tierra se puede utilizar para interrumpir el sistema a fin de evitar daños mayores o alertar al personal adecuado para que realice un mantenimiento oportuno.
El relé de sobrecarga electrónico E300 proporciona capacidad de detección de corriente de fallo a tierra de núcleo equilibrado, con la opción de habilitar el disparo por fallo a tierra, la advertencia de fallo a tierra o ambos. El método y el rango de detección de fallo a tierra dependen del número de catálogo del Módulo de detección E300 y del Módulo de control solicitados.
CONSEJO: El relé de sobrecarga electrónico E300 no es un interruptor de circuito por fallo a tierra ni está destinado a la protección personal, tal como se define en el artículo 100 del NEC.
El relé de sobrecarga electrónico E300 no está diseñado para señalar a un medio de desconexión que abra la corriente de fallo. Un dispositivo de desconexión debe ser capaz de interrumpir la máxima corriente de fallo disponible del sistema en el que se utiliza.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal