Parámetros de la vista Puntos
La vista
Puntos
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Estos parámetros no están disponibles en el modo Ejecución.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tiempo de filtro Desactivado -> Activado/Activado -> Desactivado | Establece un tiempo con el que se retrasa la transición de Desactivado a Activado o de Activado a Desactivado. Esta función es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Seleccione un valor en milisegundos (ms), en resoluciones de 1. El rango válido está comprendido entre 0 y 65 ms. El valor predeterminado es 1. |
Punto | Indica el punto al que se aplica esta configuración. |
Estado de salida durante Modo Programa | Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa. Los valores disponibles son:
|
Estado de salida durante Modo Fallo | Determina el comportamiento de cada salida cuando falla la comunicación con el controlador. Los valores disponibles son:
|
Entregue su opinión