Parámetros de la vista de medición
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tensión nominal línea - línea | Especifica la tensión nominal del sistema (línea a línea). Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 1.000.000,0. El valor predeterminado es 480. |
Frecuencia nominal | Especifica la frecuencia nominal del sistema. Los valores válidos son 50,0 Hz y 60,0 Hz (predeterminado). |
Modo de medición | Configura el monitor de potencia con el sistema eléctrico externo y cómo está cableado a los terminales de entrada de tensión y corriente del monitor de potencia. Los valores disponibles son:
|
Frecuencia de actualización en tiempo real | Especifica el promedio utilizado y la frecuencia de actualización de los resultados de medición en las tablas de datos y los cálculos del punto de ajuste. Los valores disponibles son:
|
Transformadores de potencial | Configura las relaciones del transformador de potencial o del transformador de tensión (PT o VT) que conectan el monitor de potencia al sistema eléctrico. Si no se utilizan PT o VT (conexión directa), introduzca los mismos valores para el primario y el secundario. |
V1,V2,V3 primario | Especifica la tensión nominal primaria del transformador de tensión conectado a V1, V2 y V3 del monitor de potencia. Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 1.000.000,0. El valor predeterminado es 480,0. |
V1,V2,V3 secundario | Especifica la tensión nominal secundaria del transformador de tensión conectado a V1, V2 y V3 del monitor de potencia. Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 690,0. El valor predeterminado es 480,0. |
V neutro primario | Especifica el valor nominal de tensión primaria del transformador de tensión conectado a Vn del monitor de potencia. Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 1.000.000,0. El valor predeterminado es 480,0. |
V neutro secundario | Especifica el valor nominal de tensión secundaria del transformador de tensión conectado a Vn del monitor de potencia. Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 690,0. El valor predeterminado es 480,0. |
I1,I2,I3 primario | Define la relación de transformación de los transformadores de corriente (CT) utilizados para medir la corriente en el circuito de potencia medido junto con el valor de I1,I2,I3 secundario .Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 1.000.000,0. El valor predeterminado es 5,0. |
I1,I2,I3 secundario | El valor secundario del CT solo puede ser 5. |
I4 primario | Define la relación de transformación del transformador de corriente (CT) utilizado para medir la corriente en el circuito de potencia medido del neutro junto con el valor de I4 secundario .Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 1.000.000,0. El valor predeterminado es 5,0. |
I4 secundario | El valor secundario de CT solo puede ser 5. |
Origen | Utilice este valor para seleccionar el origen de la señal de demanda de fin de intervalo (EOI). Los valores disponibles son:
La semántica es:
|
Número de períodos | Especifica el número de períodos de demanda que se promediarán para la medición de la demanda. Los valores válidos son:
|
Período | Especifica el período deseado para los cálculos de demanda. Los valores válidos son:
La semántica es:
|
Retardo de sincronización forzada | Cuando se configura para un origen de demanda externo, este valor define cuánto tiempo espera la unidad la entrada de control esperada (por ejemplo, pulso EOI o difusión de demanda de red), antes de iniciar un nuevo período de demanda. Si esto ocurre, se realiza una entrada en el Registro de eventos. El rango de valores válidos está comprendido entre:
Consejo: La sincronización de demanda de red está disponible en unidades conectadas a una red Ethernet. |
Modo de difusión | Configura el modo de difusión Ethernet de demanda. Los valores disponibles son:
|
Puerto de difusión | Especifica el puerto que se usará para los mensajes de difusión de demanda. El rango de valores válidos está comprendido entre 300 (predeterminado) y 400. |
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión