Parámetros de la vista de registro

Parámetro
Descripción
Día de inicio del registro de tiempo de uso
Muestra el valor actual del día de almacenamiento automático de tiempo de uso (TOU) en el monitor de potencia. El registro actual del mes se almacena automáticamente en este día, sustituyendo un registro anterior si el registro está lleno. Puede seleccionar un día de almacenamiento automático de TOU diferente utilizando el control giratorio. Seleccione
Aplicar
para establecerlo en el monitor de potencia.
Los valores válidos oscilan entre 1 y 31 (predeterminado).
Si está fuera de línea, el cambio surtirá efecto la próxima vez que esté en línea.
Registro de energía
Utilice estos controles para ver y modificar los parámetros relacionados con el funcionamiento de la función de registro de energía.
Habilitar registro de energía
Determina si el registro de energía está habilitado. Seleccione la casilla de verificación para cambiarlo. Seleccione
Aplicar
para establecerlo en el monitor de potencia.
Si está fuera de línea, el cambio surtirá efecto la próxima vez que esté en línea.
Sincronizar el registro de energía con el final del intervalo de demanda
Indica que el intervalo del registro de energía está sincronizado con el evento de fin de intervalo de demanda cuando se selecciona el botón de opción. Seleccione el otro botón de opción para usar un intervalo de tiempo fijo en su lugar. Seleccione
Aplicar
para establecerlo en el monitor de potencia.
Si está fuera de línea, el cambio surtirá efecto la próxima vez que esté en línea.
Intervalo del registro de energía
Indica que el intervalo del registro de energía en minutos se muestra en el control giratorio cuando se selecciona el botón de opción. El control giratorio del intervalo del registro de energía está oculto si el intervalo del registro de energía está sincronizado con el intervalo de demanda.
Cuando esté en línea, use el control giratorio para cambiar el intervalo del registro de energía. Seleccione el otro botón de opción para sincronizar el registro de energía con el intervalo de demanda. Seleccione
Aplicar
para establecerlo en el monitor de potencia.
Los valores válidos oscilan entre 1 y 60. El valor predeterminado es 15.
Si está fuera de línea, el cambio surtirá efecto la próxima vez que esté en línea.
Modo del registro de energía
Muestra el modo del registro de energía actual.
Los valores disponibles son:
  • 0 = Llenar y detener
  • 1 = Sobrescribir (predeterminado)
Seleccione el modo deseado para realizar un cambio. Seleccione
Aplicar
para establecerlo en el monitor de potencia.
Si está fuera de línea, el cambio surtirá efecto la próxima vez que esté en línea.
Botón para borrar el registro de energía
Borra el Registro de energía de la memoria del Monitor de alimentación/potencia e inicia un nuevo Registro de energía cuando está en línea.
Este parámetro está deshabilitado cuando está sin conexión.
Botón para borrar los contadores de energía
Borra los contadores de energía a cero en el Monitor de alimentación/potencia (con la revisión de Firmware 3,0 y posteriores) y comienza a acumular energía de nuevo.
Este parámetro está deshabilitado cuando está sin conexión.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal