Parámetros de vista de fecha y hora
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Hora local actual del dispositivo | Muestra la hora local en el monitor de potencia. |
Establecer... | Abre un cuadro de diálogo para configurar parámetros relacionados con las funciones de fecha y hora. |
Establecer en la configuración de fecha y hora de la estación de trabajo | Use este botón para copiar la fecha y hora actuales de su PC en los campos Fecha y Hora. Este parámetro está deshabilitado cuando está sin conexión. |
Establecer manualmente la fecha y la hora | Use este botón para establecer la fecha y la hora en el monitor de potencia con los valores de los campos Fecha y Hora. Este parámetro está deshabilitado cuando está sin conexión. |
Fecha | Muestra la fecha en el monitor de potencia. Edite la fecha mostrada para cambiarla en el monitor de potencia si lo desea, o seleccione el icono para activar un cuadro de diálogo emergente de calendario. Este parámetro está deshabilitado cuando está sin conexión. |
Hora | Muestra la hora en el monitor de potencia. Edite la hora mostrada para cambiarla en el monitor de potencia si lo desea. Este parámetro está deshabilitado cuando está sin conexión. |
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión