Definición del dispositivo: parámetros de la vista Información general

La vista
Información general
del cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
incluye estos parámetros.
Parámetro
Descripción
Tipo de dispositivo
Muestra el número de catálogo del dispositivo que se va a configurar.
Nombre
Especifica el nombre del dispositivo.
El nombre debe cumplir el estándar IEC 61131. Si se introduce un carácter no válido en este campo, o bien si el nombre que se introduce excede los 40 caracteres, el software lo omite.
Descripción
Especifica la revisión del dispositivo.
La descripción debe tener un máximo de 512 caracteres. Si la descripción excede la longitud máxima, el software omite los caracteres adicionales.
Proveedor
Especifica la información del fabricante del dispositivo.
Tipo de producto
Especifica el tipo de producto del dispositivo.
Código del producto
Especifica el código de producto del dispositivo.
Revisión principal
Especifica la revisión principal del dispositivo. El rango válido de la revisión principal es de 1 a 255.
Revisión menor
Especifica la revisión menor del dispositivo. El rango válido de la revisión menor es de 1 a 255.
Codificación electrónica
Define la codificación electrónica utilizada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Los valores válidos son:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
  • Deshabilitar codificación
Para obtener información detallada sobre la Codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control Logix5000, publicación LOGIX-AT001.
Conexión
Especifica el tipo de conexión como
Datos
o
Datos de entrada
.
Formato de datos
Especifica el tipo de datos que se transfieren entre el dispositivo y el primario como
INT (16 bits)
o
SINT (8 bits)
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal