Parámetros de la vista Ventanas

La vista
Ventanas
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Estos parámetros no están disponibles en el modo Ejecución.
Parámetro
Descripción
Ventana
Indica la ventana a la que se aplica esta configuración.
Valor de salida activada
El valor activado de la ventana 1 está deshabilitado y establecido en 0 cuando el tipo de contador es Modulación por ancho de pulsos (Pulse Width Modulation, PWM).
Cuando el tipo de contador es Período/Velocidad, Continuo/Velocidad, Medida de velocidad o Generador de pulsos (para las ventanas 1... 4), el rango válido es 0... 16.777.215.
Cuando el tipo de contador es Contador, Codificador X1, Codificador X2, Codificador X4 o Generador de pulsos, para las ventanas 1... 4, los valores válidos son inferiores o iguales al valor de rollover.
Cuando están vinculadas al cuadro de diálogo Comparar, se seleccionan las Salidas 0 y 1.
El valor activado no debe ser igual a 0.
El valor activado debe ser diferente del valor desactivado.
Tiene la opción de establecer el valor activado para las ventanas en cero si las salidas no están vinculadas al cuadro de diálogo Comparar.
Valor de salida desactivada
El valor desactivado de la ventana 1 está deshabilitado y establecido en 0 cuando el tipo de contador es Modulación por ancho de pulsos (Pulse Width Modulation, PWM).
Cuando el tipo de contador es Período/Velocidad, Continuo/Velocidad, Medida de velocidad o Generador de pulsos (para las ventanas 1... 4), el rango válido es 0... 16.777.215.
Cuando el tipo de contador es Contador, Codificador X1, Codificador X2, Codificador X4 o Generador de pulsos, para las ventanas 1... 4, los valores válidos son inferiores o iguales al valor de rollover.
Cuando están vinculadas al cuadro de diálogo Comparar, se seleccionan las Salidas 0 y 1.
El valor desactivado no debe ser igual a 0.
El valor desactivado debe ser diferente del valor activado.
Tiene la opción de establecer el valor desactivado para las ventanas en cero si las salidas no están vinculadas al cuadro de diálogo Comparar.
Salida 0
Conecta la Salida 0 del dispositivo VHSC a la ventana correspondiente. La salida 0, de forma predeterminada, no está vinculada a ninguna ventana.
Salida 1
Conecta la Salida 1 del dispositivo VHSC a la ventana correspondiente. La salida 1, de forma predeterminada, no está vinculada a ninguna ventana.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal