Parámetros de la vista Posición del reloj
La vista
Posición del reloj
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Comparador | Indica el control de comparador al que se aplica esta configuración. |
Control | Especifica el modo de posición del reloj como:
|
Valor | Especifica el valor del comparador. Los valores comparativos válidos están comprendidos en el rango de 0…4.294.967.295. Utilice esta fórmula para obtener el valor comparativo:
Por ejemplo, para 3.000.000.000 - 4.294.967.296 = -1.294.967.296. |
Entregue su opinión