Transición a comportamiento de modo Ejecución

La mayoría de las propiedades del dispositivo pueden cambiar cuando está en línea y en estos modos:
  • Programa
  • Programa remoto
  • Prueba remota (si se admite)
  • Ejecución remota
Cuando el controlador cambia del modo Remoto al modo Ejecución:
  • Todas las propiedades del dispositivo, excepto el cuadro
    Descripción
    , pasan a ser de solo lectura.
  • Todas las propiedades del dispositivo que contienen un valor no aplicado y editado vuelven al valor no editado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal