Parámetros de la vista Retroalimentación
La vista
Retroalimentación
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Estos parámetros no están disponibles en el modo Ejecución.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de código | Seleccione Binario o Gris (predeterminado) para el tipo de código. |
Longitud de palabra | Especifique la longitud de la palabra en bits. La longitud de palabra debe estar dentro del rango de 2…31 bits. La longitud predeterminada de la palabra es 13 bits. |
Velocidad en baudios | Elija uno de estos valores para la velocidad en baudios:
|
Tiempo de retardo de palabra SSI | Introduzca un tiempo de retardo de palabra SSI dentro del rango de 16... 65.535 μs. El tiempo de retardo predeterminado es de 64 μs. Por ejemplo, para un retardo de 40 μs, 40.000 - 65.536 = tiempo de retardo de 25.536 μs. |
Control de filtro de palabra SSI | Elija uno de los cinco filtros de palabra SSI sucesivos como:
|
Reloj SSI | Seleccione esta opción para activar o desactivar el reloj SSI. El valor predeterminado es Activado. |
Entregue su opinión