Parámetros de la vista Contador
La vista
Contador
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Estos parámetros no están disponibles en el modo Ejecución.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo | Elija el tipo de configuración de contador que desee. Los valores disponibles son:
|
Modo de recuento de almacenamiento | Elija el modo de recuento de almacenamiento que desee. La función de recuento de almacenamiento permite al dispositivo almacenar el valor de recuento actual del contador asociado. El terminal de Puerta/Restablecimiento en el dispositivo activa el recuento de almacenamiento. El valor de recuento almacenado se mantiene hasta que se recibe un nuevo pulso de activación en el terminal de Puerta/Restablecimiento. Cuando se recibe un nuevo pulso de activación, el nuevo valor reemplaza al valor de recuento antiguo. Los valores disponibles son:
El Modo de recuento de almacenamiento está deshabilitado cuando el Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
El valor predeterminado del Modo de recuento de almacenamiento es Recuento de almacenamiento deshabilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
El valor del Modo de recuento de almacenamiento es Nulo y deshabilitado cuando el Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
|
Rollover | Cada uno de los dos contadores tiene asociado un valor de rollover. Cuando el codificador/contador alcanza el valor de rollover, se restablece a 0 y empieza a contar de nuevo. Los valores de rollover oscilan entre 1 y 16.777.216 en formato binario. Estas palabras establecen el número de recuentos que acumulará el contador antes del rollover. Por ejemplo, un valor de 1.000 producirá una secuencia de recuento de: 998, 999, 0, 1, 2... al incrementar o 2, 1, 0, 999, 998... al disminuir. Los valores se omiten cuando el dispositivo funciona en modo Medida de velocidad. Rollover está habilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
El valor predeterminado es 16.777.215 para estos tipos de contadores. El valor de Salida activada/desactivada de la vista Ventanas debe establecerse y el valor preestablecido debe ser menor o igual que el valor de rollover.Rollover está deshabilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
|
Preestablecido | Cada uno de los 2 contadores tiene asociado un valor preestablecido. En los modos codificador o contador, el valor preestablecido representa un punto (inicial) de referencia (o recuento) a partir del cual el dispositivo comienza el recuento. Está establecido en 0 en otros modos. El dispositivo cuenta hacia arriba o hacia abajo desde el valor preestablecido. El rango de valores preestablecidos está comprendido entre 0 y 16.777.215 en formato binario. Preestablecido está habilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
El valor predeterminado es 0 para estos tipos de contadores. El valor preestablecido debe ser inferior al valor de rollover. Preestablecido está deshabilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
|
Atenuador de contador | Utilice el atenuador de contador para modificar el valor preestablecido. Los valores de atenuador de contador oscilan entre 0 y 255. Atenuador de contador está habilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
El valor predeterminado es 1 para estos tipos de contadores. Atenuador de contador está deshabilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
El valor predeterminado es 0 para estos tipos de contadores. |
Precisión de frecuencia | El valor de Precisión de frecuencia multiplica la frecuencia por el valor introducido en este campo. Los valores válidos son:
Precisión de frecuencia está habilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
El valor predeterminado es 1 para estos tipos de contadores. Cuando el valor Escalar es 16, 32, 64 y 128, el valor de precisión de frecuencia debe ser menor o igual que 1. Precisión de frecuencia está deshabilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
|
Filtrar | Elija una frecuencia de filtro para una entrada de contador (Filtro A, Filtro B o Filtro Z (Puerta/Restablecimiento)). La frecuencia de filtro solo se aplica a las entradas del contador de entrada que tienen el filtro seleccionado (se ha seleccionado un valor distinto de Sin filtro). De forma predeterminada se eligen todos los filtros. Las selecciones válidas son:
|
Invertir entrada Z | Seleccione esta opción para invertir el valor de entrada Z. El valor predeterminado es sin seleccionar. Invertir entrada Z está habilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
Invertir entrada Z está deshabilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
|
Escala | La escala permite dividir los pulsos de entrada de Puerta/Restablecimiento (entrada Z) por un valor. Los valores válidos son: 1 (predeterminado), 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Cuando el valor Escalar es 16, 32, 64 o 128, el valor de Precisión de frecuencia debe ser inferior o igual a 1. Escalar está habilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
|
Multiplicador de puerta | Existen cuatro opciones para la manera en que se escala el recuento de entrada en el terminal de Puerta/Restablecimiento. El intervalo de puerta del contador se establece utilizando el ajuste de base de tiempo como unidad de tiempo y se calcula de la siguiente manera:
Hay una entrada de Puerta/Restablecimiento para cada uno de los 2 contadores. Cuando está activo, Multiplicador de puerta funciona en uno de los cuatro modos de almacenamiento del contador disponibles. Tiene la opción de escalar el recuento de entrada en el terminal de Puerta/Restablecimiento. Para la escala, los pulsos de entrada en Puerta/Restablecimiento se dividen entre un número comprendido en el rango de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. El producto del valor Multiplicador de puerta y el valor de Base de tiempo no debe superar los 3 segundos (3.000 milisegundos). Multiplicador de puerta está habilitado cuando Tipo de contador está establecido en uno de estos valores:
El valor predeterminado es 1 para estos tipos de contadores. Multiplicador de puerta debe establecerse en 0 cuando el Tipo no es PWM o Medida de velocidad.Multiplicador de puerta está deshabilitado cuando Tipo de contador está establecido en uno de estos valores:
|
Base de tiempo | Establece la base de tiempo fundamental para ambos contadores. La resolución se expresa en múltiplos de 10 ms, con un mínimo de intervalos de 10 ms (10 ms = 10; 1 s = 1.000). Base de tiempo se debe especificar cuando se configuran la Modulación por ancho de pulsos (Pulse Width Modulation, PWM) y la medida de velocidad. El valor programado máximo es de 3.000 ms (3 s).Base de tiempo está habilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
El valor predeterminado es 1000 para estos tipos de contadores. Base de tiempo está deshabilitado cuando Tipo de contador se establece en uno de estos valores:
|
Intervalo de puerta real | Intervalo de puerta real es un campo de solo lectura que muestra el producto del Multiplicador de puerta y la base de tiempo cuando el tipo está establecido en Modulación por ancho de pulsos (Pulse Width Modulation, PWM) o Medida de velocidad. El producto del multiplicador de puerta y la base de tiempo debe estar dentro del rango válido de 10 a 3.000 ms. |
Entregue su opinión