Parámetros de la vista Conversión
La vista
Conversión
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Estos parámetros no están disponibles en el modo Ejecución.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Conversión de gris a binario | Seleccione esta opción para convertir el tipo de código de Gris a Binario. |
Estandarización | Seleccione para aplicar la estandarización. |
Bits de seguimiento | Especifique el valor de bits de seguimiento si está aplicando la estandarización. Los valores válidos oscilan entre 0 y 16. Los Bits de seguimiento no están disponibles si no se aplica la estandarización y en el modo Ejecución. |
Resolución del sensor | Utilice esta fórmula de conversión para la resolución del sensor:
Por ejemplo, para un sensor de recuento de 40.000, la fórmula es: 40.000 - 65.536 = -25.536. Los valores válidos oscilan entre 1 y 65.535. |
Ciclos del sensor | Utilice esta fórmula de conversión para los ciclos del sensor:
Por ejemplo, para un sensor de recuento de 50000, la fórmula es: 50000 - 65.536 = -15536. Los valores válidos oscilan entre 1 y 65.535. |
Entregue su opinión