Parámetros del Asistente de calibración (dispositivos de salida)
El
Asistente de calibración
(dispositivos de salida) incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración. |
Calibrar | Identifica los canales para la calibración. Active la casilla de verificación del canal que desea calibrar. |
Rango de calibración | Muestra el valor actualmente configurado del canal. |
Estado de calibración | Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. |
Referencia baja/alta | Indica el tipo de calibración.
|
Referencia registrada | Indica los valores de salida medidos. Para obtener una precisión de multímetro, consulte el Manual del usuario. |
Estado | Muestra los resultados del proceso de calibración:
|
Entregue su opinión