Parámetros del Asistente de calibración (dispositivos de entrada)

El
Asistente de calibración
de los dispositivos de entrada incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración.
Calibrar
Identifica los canales para la calibración.
Active la casilla de verificación del canal que desea calibrar.
Rango de calibración
Muestra el valor del rango de calibración de
4 mA a 20 mA
.
Estado de calibración
Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración.
Referencia baja/alta
Indica el tipo de calibración.
La referencia baja se calibra en un punto bajo de calibración y la referencia alta se calibra en un punto alto de calibración.
Dependiendo del modo de calibración (baja o alta), debe conectar el origen de entrada al dispositivo. El dispositivo lee este valor y realiza la calibración.
Los orígenes de entrada de referencia baja y de referencia alta son los siguientes:
  • Corriente
    : 4 mA (baja) y 20 mA (alta)
Estado
Muestra los resultados del proceso de calibración:
  • Correcto
    : indica que todos los canales se calibran correctamente.
  • Error
    : indica que los canales no se pueden calibrar. Determine si hay errores en los canales y seleccione
    Reintentar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal