Parámetros de la vista Alarmas

La vista
Alarmas
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Estos parámetros no están disponibles en el modo Ejecución.
Parámetro
Descripción
Deshabilitar todas las alarmas
Seleccione esta opción para deshabilitar todas las alarmas del proceso.
Consejo
: Al seleccionar
Deshabilitar todas las alarmas
, también se deshabilitan otras funciones de las alarmas, como
Enclavar alarmas de proceso
y todas las funciones de Alarma de proceso.
Desenclavar todas
y
Desenclavar
permanecen habilitadas.
Enclavar alarmas de proceso
Seleccione esta opción para enclavar todas las alarmas de proceso.
Límite alto alto
Elija el valor de alarma de proceso alta alta que desee.
El rango es -32.768–32.767. El valor predeterminado es 16793.
Límite alto
Elija el valor de alarma de proceso alta que desee.
El rango es -32.768–32.767. El valor predeterminado es 16547.
Límite bajo
Elija el valor de alarma de proceso baja que desee.
El rango es -32.768–32.767. El valor predeterminado es 3113.
Límite bajo bajo
Elija el valor de alarma de proceso baja baja que desee.
El rango es -32.768–32.767. El valor predeterminado es 2867.
Desenclavar todas
Seleccione esta opción para desenclavar todas las alarmas del proceso.
Desenclavar todas
solo está disponible mientras esté en línea.
Desenclavar
Seleccione esta opción para desenclavar solo la alarma correspondiente nombrada a la izquierda de
Desenclavar
.
Desenclavar
solo está disponible mientras esté en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal