Parámetros de la vista Puntos
La vista
Puntos
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Estos parámetros no están disponibles en el modo Ejecución.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Configura los parámetros del punto especificado. |
Tiempo de filtro de entrada | Establece un tiempo con el que se retrasa la transición de Desactivado a Activado o de Activado a Desactivado. Esta función es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Seleccione un valor en milisegundos (ms). El rango válido está comprendido entre 0,000 y 65,535. El valor predeterminado es 1,000. |
Cableado abierto | Configura el bit de habilitación y deshabilitación de cableado abierto para todos los puntos. Una marca de verificación indica que el cableado abierto está habilitado. La casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada.
|
Entregue su opinión