Parámetros de la vista Calibración de junta fría

La vista
Calibración de junta fría
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el canal al que se aplica esta configuración.
Rango de calibración
Muestra el rango de calibración entre
1.000 y 3.000 ohmios
.
Estado de calibración
Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
  • Aceptar
  • Error
Iniciar calibración
Inicia el proceso de calibración mientras esté en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal