Parámetros del Asistente de calibración (dispositivos de entrada)
El
Asistente
de calibración
para dispositivos de entrada incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración. |
Calibrar | Identifica los canales para la calibración. Active la casilla de verificación del canal que desea calibrar. |
Rango de calibración | Muestra el valor del rango de calibración.
|
Estado de calibración | Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. |
Calibrar los canales en grupos | Seleccione esta opción para calibrar los canales como un grupo. El valor predeterminado está seleccionado para los dispositivos de voltaje y termopar y no está seleccionado para los dispositivos de corriente y RTD. La opción Calibrar los canales en grupos está habilitada en el modo Ejecución y solo está disponible mientras esté en línea. |
Calibrar los canales uno a uno | Seleccione esta opción para calibrar los canales uno a uno. El valor predeterminado está seleccionado para los dispositivos de corriente y RTD y no para los dispositivos de voltaje y termopar. La opción Calibrar los canales uno a uno está habilitada en el modo Ejecución y solo está disponible mientras esté en línea. |
Referencia baja/alta | Indica el tipo de calibración. La referencia baja se calibra en un punto bajo de calibración y la referencia alta se calibra en un punto alto de calibración. Dependiendo del modo de calibración (baja o alta), debe conectar el origen de entrada al dispositivo. El dispositivo lee este valor y realiza la calibración. Los orígenes de entrada de referencia baja y de referencia alta son diferentes para cada tipo de dispositivo, como se muestra:
|
Estado | Muestra los resultados del proceso de calibración:
|
Entregue su opinión