Parámetros de la vista Calibración (dispositivos de salida)

La vista
Calibración
de los dispositivos de salida incluye estos parámetros:
Parámetros
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración.
Rango de calibración
Muestra el rango de calibración.
  • En los dispositivos de corriente, el rango de calibración oscila entre 4 mA y 20 mA.
  • En los dispositivos de voltaje, el rango de calibración oscila entre 0 y 10 V.
La opción
Rango de calibración
está habilitada en el modo Ejecución y solo está disponible mientras esté en línea.
Estado de calibración
Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
  • Aceptar
  • Error
Iniciar calibración
Seleccione esta opción para iniciar el proceso de calibración.
Iniciar calibración
está habilitado en el modo Programa o Prueba.
Consejo
:
Iniciar calibración
está disponible cuando se está en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal