Parámetros de la vista Calibración (dispositivos de entrada)

La vista
Calibración
de los dispositivos de entrada incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración.
Rango de calibración (voltaje y corriente)
Muestra el rango de calibración:
  • 4 mA a 20 mA
    (dispositivos de corriente)
  • 0 V a 10 V
    (dispositivos de voltaje)
La opción
Rango de calibración
está habilitada en el modo Ejecución y solo está disponible mientras esté en línea.
Rango de calibración (RTD y termopar)
Muestra los puntos de calibración.
Para los dispositivos RTD, el punto de calibración es:
  • De 100 ohmios a 500 ohmios
    (1734-IR2)
  • De 100 ohmios a 200 ohmios
    (1734-IR2E)
Para los dispositivos de termopar, el punto de calibración es:
  • De 0 mV a 70 mV
    (calibración de entrada)
  • De 1.000 a 3.000 ohmios
    (calibración de junta fría).
La opción
Rango de calibración
está habilitada en el modo Ejecución y solo está disponible mientras esté en línea.
Estado de calibración
Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
  • Aceptar
  • Error
Iniciar calibración
Seleccione esta opción para iniciar el proceso de calibración.
Iniciar calibración
está disponible en el modo Ejecución.
Consejo
:
Iniciar calibración
está disponible cuando se está en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal