Parámetros de la vista Salidas
La vista
Salidas
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Salida | El número de salida al que se aplica esta configuración. | ||
Estado de salida durante Modo Programa | Determina el valor en el que la salida cambia si se cumplen estas condiciones:
| C.Output0x.ProgValue | Cuando ProgMode = 0: 0 = Desactivado 1 = Activado |
C.Output0x.ProgMode | 0 = Ir al valor definido por el usuario 1 = Retener | ||
Estado de salida durante Modo Fallo | Determina el valor en el que la salida cambia si se cumplen estas condiciones:
| C.Output0x.FaultValue | Cuando FaultMode = 0: 0 = Desactivado 1 = Activado |
C.Output0x.FaultMode | 0 = Ir al valor definido por el usuario 1 = Retener | ||
Estado de salida de modo Fallo Duración | Determina el tiempo durante el cual se retiene el Valor de fallo antes del Estado de fallo final. | C.Output0x.FaultValueStateDuration | 0 = Se retiene para siempre (predeterminado) Alguno de los siguientes: 1, 2, 5 o 10 segundos |
Estado de salida de modo Fallo Estado final | Determina el valor al que la salida cambia si se producen estos eventos:
| C.Output0x.FaultFinalState | 0 = Desactivado 1 = Activado |
Modo cuando falla la conexión en el modo Programa | Determina la acción de salida si la conexión falla mientras el dispositivo está en modo Programa. La salida puede permanecer en modo Programa o pasar al modo Fallo. Si la salida continúa en modo Programa, se ignora el Estado de fallo final. | C.Output0x.ProgramToFaultEn | 0 = Permanece en el modo Programa 1 = Cambia al modo Fallo |
Habilitar diagnóstico sin carga | Determina si la detección sin carga está habilitada. Cuando se usa la detección sin carga, si un cable se desconecta de una salida desactivada (condición sin carga), el miembro I.Outputxx.NoLoad pasa a 1. | C.Output0x.NoLoadEn | 0 = Deshabilitado (predeterminado) 1 = Habilitado |
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. |
Entregue su opinión