Definición del dispositivo: vista Ventanas
En
Definición del dispositivo
, utilice la vista Ventanas
para definir el modo de cada ventana. Las ventanas pueden activar un comportamiento de salida de modo que la salida responda a las condiciones de entrada a gran velocidad. El Modo
Ventanas determina los parámetros de configuración que se utilizan con la ventana.
CONSEJO:
- Para configurar los parámetros de las ventanas, establezca laConexiónenDefinición del dispositivocomoDatos con eventosoDatos.
- Estos parámetros no están disponibles cuandoConexiónenDefinición del dispositivoestá establecida enSolo escuchaoSolo escucha con eventos.
Entregue su opinión