Definición del dispositivo: vista Información general
En
Definición del dispositivo
, utilice la vista en Información general
para configurar el número de revisión del dispositivo, la codificación electrónica y el tipo de conexión del dispositivo.
IMPORTANTE:
Si cambia los parámetros de codificación electrónica en línea, se interrumpen las conexiones con el dispositivo y cualquier dispositivo que estén conectados a través del dispositivo. Las conexiones desde otros controladores también podrían interrumpirse.
Si se interrumpe la conexión de E/S con un dispositivo, se pueden perder datos.
Entregue su opinión