Definición del dispositivo: vista Eventos
En
Definición del dispositivo,
utilice la vista Eventos
para configurar los datos definidos por el usuario que se incluirán cuando se produzca un evento en el dispositivo.
CONSEJO:
- Para configurar los parámetros de eventos, establezca laConexiónde laDefinición del dispositivoenDatos con eventos.
- Los parámetros de eventos no están disponibles cuandoConexiónenDefinición del dispositivoestá establecido enSolo escuchaoDatos.
- Debe utilizar una conexiónSolo escucha con eventossi el dispositivo está configurado con una conexiónDatos con eventos. Si se configura una conexiónSolo escuchaque no admite eventos y otro controlador configura el dispositivo con una conexión Datos con eventos, es posible que el software muestre el siguiente mensaje:(Código 16#0108) Error de solicitud de conexión: Tipo de conexión (multidifusión/unidifusión) incompatible.
Entregue su opinión