Definición del dispositivo: parámetros de la vista Contadores

La vista
Contadores
de
Definición del dispositivo
incluye estos parámetros.
Parámetro
Descripción
Modo
Define el modo de funcionamiento del contador. Hay dos contadores. Las opciones disponibles son:
  • Dirección externa/recuento
    : La entrada B controla la dirección del contador. Si la entrada B es baja (es decir, 0), el contador aumenta en los bordes ascendentes de la entrada A. Si la entrada B es alta (es decir, 1), el contador disminuye en los bordes ascendentes de la entrada A.
  • Dirección interna/recuento
    : El estado de InvertDirectionInput determina la dirección del contador. El contador aumenta en el flanco ascendente de la entrada A del dispositivo cuando se restablece InputDirectionInput (dicho de otro modo, es igual a 0). El contador disminuye en el flanco ascendente de la entrada A cuando InputDirectionInput se establece en 1.
  • Subir/Bajar pulsos
    : El canal del contador aumenta en el flanco ascendente de los pulsos que se aplican a la entrada A y disminuye en el flanco ascendente de los pulsos que se aplican a la entrada B.
  • Cuadratura X1
    : Cuando un codificador de cuadratura se asigna a las entradas A y B, la relación de fases de las entradas A y B determina la dirección del recuento. Si la entrada A avanza a la entrada B, el contador aumenta. Si la entrada B avanza a la entrada A, el contador disminuye.
  • Cuadratura X2
    : Funciona en gran medida como el codificador de cuadratura X1, con la diferencia de que la resolución se duplica.
  • Cuadratura X4
    : Funciona en gran medida como el codificador de cuadratura X1, con la diferencia de que la resolución se cuadruplica.
Función terminal Z
Define la función de terminal que se usa con el modo de contador. Las opciones disponibles son:
  • Restablecer
  • Restablecer, almacenar
  • Restablecer, Retener
  • Restablecer, almacenar, retener
  • Cargar
  • Cargar, almacenar
  • Cargar, retener
  • Cargar, almacenar, retener
  • Almacenar, retener
  • Almacenar
  • Retener
  • No utilizado
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal