Parámetros de la vista Contadores

La vista
Contadores
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Contador
Indica el número de contador al que se aplica esta configuración.
Rollover
Muestra el valor de rollover.
Cuando el contador se incrementa hasta este valor, se establece en el valor de Rollunder al recibir el siguiente pulso.
Rollunder
Muestra el valor de rollunder.
Cuando el contador se reduce hasta este valor, se establece en el valor de Rollover al recibir el siguiente pulso.
Cargar el valor de recuento
Muestra el valor de recuento de carga.
Cargar el valor de revolución
Muestra el valor de revolución de carga.
Escalar
Especifica el valor de escala del contador.
  • Escala los valores de recuento, frecuencia y aceleración a Unidades de Ingeniería en REAL multiplicando sus valores enteros en pulsos por el valor de Escala.
  • Por ejemplo: Para las aplicaciones de movimiento, escala el recuento, la frecuencia y la aceleración a posición, velocidad y aceleración/deceleración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal