Diagnosticar un problema con un contador

Diagnostique estos problemas de contador en
Contador0x
:
  • Si existe un fallo.
  • Si el dispositivo está funcionando fuera del rango operativo deseado, en control manual o en control de anulación.
  • Si existe un fallo por encima del rango de frecuencia. Este fallo indica que la frecuencia del contador superó la frecuencia nominal máxima del dispositivo, por lo que no puede realizar el seguimiento de la señal de manera correcta.
  • Número de veces que un contador de cuadratura ha entrado en el estado de fallo.
Para diagnosticar un problema con un contador
  1. En la ficha del dispositivo, expanda
    Contadores
    y, a continuación, seleccione un contador individual.
  2. En la vista
    Contador0x
    , seleccione
    Diagnóstico
    .
  3. En
    Diagnóstico de Contador0x
    , consulte el diagnóstico del contador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal