Configurar parámetros de contador individual

Configure los parámetros del contador individual del dispositivo de contador de alta velocidad.
Para configurar los parámetros de un contador individual
  1. En la ficha del dispositivo, expanda
    Contadores
    y, a continuación, seleccione un contador individual.
  2. En la vista
    Contador0x
    , rellene los parámetros y seleccione
    Aceptar
    .
    CONSEJO:
    Para modificar los valores de miembros de etiqueta de salida, utilice el Editor de etiquetas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal