Parámetros de la vista Límites

La vista
Límites
(5094-OF8) incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Fijación alta
Indica el valor máximo que puede tener la salida en el proceso, que se encuentra en un rango de -1.0E11 a 1.0E11. El valor predeterminado es 100. Este valor debe ser superior al valor de
Fijación baja
. Si se solicita una salida por encima del límite alto, se establece la alarma HLimit y la señal de salida permanece en el límite alto configurado.
Fijación baja
Indica el valor mínimo que puede tener la salida en el proceso, que se encuentra en un rango de -1.0E11 a 1.0E11. El valor predeterminado es 0. Este valor debe ser inferior al valor de
Fijación alta
. Si se solicita una salida por debajo del límite bajo, se establece la alarma LLimit y la señal de salida permanece en el límite bajo configurado.
Deshabilitar todas las alarmas
Deshabilita todas las alarmas cuando no se utilizan.
Enclavar alarmas de fijación
Deja que la alarma de fijación siga enclavada. Esto puede ser útil si el operador debe confirmar las condiciones de alarma.
Rampa en modo Ejecución
Habilita la rampa de salida en el modo Ejecución. Los cambios de salida están limitados al régimen en rampa máximo durante el modo Ejecución.
Rampa a modo Programa
Habilita la rampa de salida al cambiar al modo Programa. Los cambios de salida están limitados al régimen en rampa máximo al cambiar al valor del programa.
Rampa a modo Fallo y Estado de fallo final
Habilita la rampa de salida al cambiar al modo Fallo o al estado de fallo final. Los cambios de salida están limitados al régimen en rampa máximo al cambiar al valor de fallo o al estado final de fallo.
Régimen en rampa
Define el régimen máximo al que la salida puede cambiar en unidades de ingeniería/s.
Enclavar alarma de régimen
Deja que la alarma de régimen siga enclavada. Esto puede ser útil si el operador debe confirmar las condiciones de alarma.
Habilitar detección sin carga
Habilita la detección de cableado desconectado de la carga al RTB o del RTB al dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal