Configurar propiedades de límite
Configure las propiedades de límite para gestionar la cantidad de datos provenientes de una salida.
Para configurar las propiedades de límite
- En la ficha del dispositivo, expandaCanalesy, a continuación, expanda un canal individual.
- SeleccioneLímites.
- En la vistaLímites, rellene los parámetros y seleccioneAceptar.
Entregue su opinión