Diagnosticar un problema con un canal individual
Utilice
Diagnóstico de Canal0x
para ver la información de diagnóstico de un canal individual. Diagnóstico está deshabilitado cuando:- Trabaja fuera de línea.
- Hay una desigualdad de identidad.
Para diagnosticar un problema con un canal individual
- En la ficha del dispositivo, expandaCanalesy, a continuación, seleccione un canal individual.
- En la vistaCanal0x, seleccioneDiagnóstico.
- EnDiagnóstico de Canal0x, vea la información de diagnóstico de un canal individual.
Entregue su opinión