Parámetros de Diagnóstico de dispositivo
El cuadro de diálogo
Diagnóstico de dispositivo
se usa para varios tipos de dispositivos, por lo que los parámetros que se muestran pueden variar. Los ajustes que no corresponden a un tipo de dispositivo no se muestran.
CONSEJO:
Cuando se pierde la conexión con el dispositivo, se produce un error de tiempo de espera. Después de rechazar el mensaje de error, los parámetros se muestran en blanco.
Haga clic en
Reintentar la comunicación
para actualizar los datos en el cuadro de diálogo.Diagnóstico de dispositivo
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
Modo Ejecución | Muestra el estado operativo del dispositivo. El modo Ejecución está en blanco cuando el dispositivo está fuera de línea o cuando no se ha establecido una conexión en el dispositivo. Los dispositivos de salida siguen el modo Ejecución para la conexión de propiedad. Los dispositivos de solo entrada siempre están en el modo Ejecución. | 0 = Inactivo 1 = Ejecución |
Umbral de diagnóstico excedido | Muestra si hay algún diagnóstico activo o si se alcanzó algún umbral cuando se produjo el evento. | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1= Se han alcanzado uno o más umbrales de diagnóstico |
Recuento de secuencias de diagnóstico | Muestra el recuento de las veces que se ha detectado una condición de diagnóstico distinta, y también las veces que una condición de diagnóstico distinta cambia de detectada a no detectada. | -128 - 127 El valor 0 se omite excepto durante el encendido del dispositivo. |
Autoprueba | Muestra si el código de inicialización del producto ha detectado algún error. | 0 = Superado 1 = Error |
Uso de la CPU | Muestra el uso del motor informático. | De 0 % a 100 % |
Conexiones | Muestra el número de conexiones CIP que hay abiertas actualmente al adaptador, o a través de este. | De 0 a 32767 |
Paquetes perdidos | Muestra la suma continua del número de Números de secuencia de elementos de dirección secuenciados que se han omitido en las conexiones de Clase 0 y Clase 1 que consumen el adaptador y sus elementos secundarios. | De 0 a 2147483647 |
Tiempo de espera | Muestra el recuento continuo del número de conexiones que agotan el tiempo de espera, tanto de origen como de destino, al adaptador y a través de él. | De 0 a 2147483647 |
Estado de la sincronización de hora | Muestra si el dispositivo está sincronizado actualmente con un maestro 1588. | 0 = No sincronizado con un maestro 1588 1 = Sincronizado con un maestro 1588 |
Identidad del reloj de gran maestro | Muestra la identidad del reloj de gran maestro con el que se ha sincronizado el dispositivo. | Número hexadecimal de 8 bytes |
Desplazamiento del reloj local con hora del sistema | Muestra el desplazamiento, en nanosegundos, del reloj local a la hora del sistema. Use este valor para detectar pasos a tiempo. Este valor se actualiza cuando se recibe un mensaje de actualización del Protocolo de precisión temporal (PTP). | De -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807 |
Sello de hora del desplazamiento del reloj local | Muestra el sello de hora del desplazamiento del reloj local con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
| Una hora válida, o en blanco si no se ha registrado ningún evento. |
Entregue su opinión