Configurar la compensación de junta fría de los termopares

Configure la compensación de junta fría cuando un canal esté configurado para funcionar como termopar.
El canal debe tener en cuenta el efecto termoeléctrico de una junta de los cables de campo de termopar y los terminales RTB.
Para configurar la compensación de junta fría de los termopares
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Canales de junta fría
    .
  2. En la vista
    Canales de junta fría
    , rellene los parámetros y seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal