Parámetros de la vista Canales de junta fría
La vista
Canales de junta fría
(5094-IY8) incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal de junta fría | Muestra los números de canal que se pueden configurar. |
Deshabilitar compensación | Determina si la compensación de junta fría del canal está deshabilitada. Si la casilla de verificación está activada, el resto de la fila se deshabilita. |
Desplazamiento de sensor | Establece un valor de polarización, en grados Celsius, que se suma de igual forma a ambas temperaturas de junta fría. |
Canal de junta fría remoto | Determina qué canal se utiliza como terminación remota de este canal.
|
Entregue su opinión