Filtro de atenuación
El filtro de atenuación es una función integrada del convertidor analógico a digital (ADC) que atenúa el ruido con una frecuencia determinada. Esta frecuencia puede estar en una línea o establecerse como otro valor. El filtro de atenuación reduce la amplitud de la señal con una distorsión de señal mínima.
Elija un filtro de atenuación en función de las frecuencias de ruido que existan en el entorno operativo del dispositivo, así como de los requisitos de muestreo que sean necesarios para el control. Por ejemplo, si la configuración del filtro de atenuación es 60 Hz, se atenuarán el ruido de línea de CA a 60 Hz y sus armónicos.
Para ver más detalles, consulte el
Manual de usuario de los módulos analógicos de E/S FLEX 5000
, número de publicación 5094-UM002
.Entregue su opinión