Asistente de calibración
Utilice este asistente para calibrar los dispositivos analógicos. Para realizar el proceso de calibración, el dispositivo debe estar en línea con el controlador y se debe seleccionar al menos un canal.
Aunque la finalidad del calibrado es la misma para los dispositivos analógicos de entrada y de salida, los procedimientos difieren a fin de mejorar la precisión y la capacidad de repetición del dispositivo.
Al calibrar dispositivos de entrada, se utilizan calibradores de corriente, voltaje u ohmios con el fin de enviar una señal al dispositivo para calibrarlo.
Al calibrar dispositivos de salida, utilice un multímetro digital (Digital Multimeter, DMM) para medir la señal procedente del dispositivo.
Estas son las opciones disponibles en el
Asistente de calibración
:- Calibrar los canales en gruposUtilice esta opción para aplicar una señal de referencia a todos los canales seleccionados al mismo tiempo.
- Entre en el modo Calibración.
- Adjuntar señales de referencia baja a todos los canales seleccionados
- Tome una muestra de todos los canales seleccionados.
- Asigne una señal de referencia alta a todos los canales seleccionados.
- Tome una muestra de todos los canales seleccionados.
- Calibrar los canales uno a unoUtilice esta opción para aplicar una señal de referencia a los canales seleccionados uno a uno y luego pasar al siguiente canal.
- Entre en el modo Calibración.
- Asigne una señal de referencia baja al primer canal seleccionado.
- Tome una muestra del primer canal seleccionado.
- Asigne una señal de referencia alta al primer canal seleccionado.
- Tome una muestra del primer canal seleccionado.
- Asigne señales de referencia baja y de referencia alta a cada uno de los canales seleccionados restantes.
Entregue su opinión