Banda muerta y funcionamiento de las alarmas

Permite que los bits de estado de la alarma de proceso permanezcan establecidos (aunque la condición de la alarma haya desaparecido), siempre y cuando los datos de canal estén dentro de los signos más y menos de valor de banda muerta de la alarma de proceso.
Una ilustración de la banda muerta y del funcionamiento de las alarmas:
DeadbandAlarm
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal