Crear una lista de comandos de Maestro Modbus
En el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
, utilice la configuración de la vista Canal
para crear y configurar la lista de comandos de Maestro Modbus.X
- Maestro ModbusRequisitos previos
- El dispositivo debe estar fuera de línea.
Para crear una lista de comandos de Maestro Modbus
- En la ficha del dispositivo, seleccioneInformación generaly, a continuación, seleccioneDefinición del dispositivo.
- EnDefinición del dispositivo, seleccioneInformación generaly, a continuación, seleccioneMaestro Modbuscomo el protocolo que se debe utilizar en el canal.
- En la navegación deDefinición del dispositivo, seleccione elCanalque tengaXMaestro Modbuscomo protocolo seleccionado.
- En la vistaCanal, configure los parámetros y seleccioneX- Maestro ModbusAceptar.
Entregue su opinión