Parámetro de la vista Canal X - Maestro Modbus
En
Definición del dispositivo
, si Canal
está establecido en X
Maestro Modbus
, la vista Canal
incluye estos parámetros:X
- Maestro ModbusParámetro | Descripción |
|---|---|
![]() | Mueve los comandos seleccionados hacia arriba en la lista. IMPORTANTE : Si mueve el comando hacia arriba, ajuste el programa para que refleje la nueva ubicación del comando. De lo contrario, se produce un error de retorno tras la validación. |
![]() | Mueve los comandos seleccionados hacia abajo en la lista. IMPORTANTE : Si mueve el comando hacia abajo, ajuste el programa para que refleje la nueva ubicación del comando. De lo contrario, se produce un error de retorno tras la validación. |
Comando | Indica el comando que se está configurando. |
Método de comunicación | Especifica el método de comunicación para el comando. Las opciones disponibles son:
Consejo: Los parámetros no están disponibles al deshabilitar el método de comunicación. |
Tipo de datos | Especifica el tipo de datos para el comando. Las opciones disponibles son:
|
Código de función | Especifica la función del comando. Las opciones disponibles dependen del Tipo de datos :
|
Dirección de esclavo | Especifica la dirección de nodo del dispositivo esclavo Modbus. Los valores válidos oscilan entre 0 y 247. Consejo: Para un comando de difusión, establezca Dirección de esclavo en 0. |
Desplazamiento de la dirección de Modbus | Especifica el desplazamiento de la dirección de Modbus real. Los valores válidos oscilan entre 0 y 65535. |
Longitud de datos | Especifica el número de puntos de datos que se están leyendo. Los valores de la longitud de datos validos dependen del Tipo de datos y el Código de función . |
Intervalo de encuesta | Especifica el número de segundos entre ejecuciones del comando en el modo Continuo .Por ejemplo, si el Intervalo de encuesta tiene el valor 10, el Maestro Modbus espera 10 segundos antes de ejecutar de nuevo el comando.Los valores válidos oscilan entre 0 y 32767. Consejo: Este parámetro no está disponible cuando el Método de comunicación es Condicional . |
Modo de intercambio | Especifica la disposición de los datos recibidos/enviados desde el Esclavo Modbus. Posibles opciones disponibles:
|
Habilitación de fallo | Determina si los datos recibidos se sobrescriben o no con un Valor de fallo si el comando de lectura falla.Active la casilla para sobrescribir los datos recibidos con el Valor de fallo .Consejo: Este parámetro no está disponible cuando el Código de función es un comando de escritura. |
Valor de fallo | Especifica el valor con el que se sustituyen los datos recibidos. |
Datos de conexión restantes | Muestra los datos de conexión restantes a medida que se configura la lista de comandos. Cuando la Conexión 1 no puede encajar el siguiente comando, se utiliza la Conexión 2 y los datos restantes de la Conexión 1 se establecen en 0. Si la Conexión 2 no puede encajar todos los comandos, los datos de la Conexión 2 restantes muestran cuántos bytes (en número negativo) no tienen cabida. |
Entregue su opinión