Parámetros de la vista Puntos (dispositivo de salida, bipolar)
Cuando el modo de salida es bipolar, la vista
Puntos
incluye estos parámetros.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Indica el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Tipo de operación de punto | Muestra la salida como un canal único. |
Modo de punto | Determina el modo de funcionamiento del punto de salida. Las opciones disponibles dependen del dispositivo.
|
Habilitar detección sin carga | Habilita o deshabilita la detección sin carga del punto de salida.
|
Diagnóstico | Abre el diálogo diagnóstico para información de diagnóstico. |
Tiempo de enclavamiento de error de salida | Define el tiempo durante el cual se retiene el error para asegurarse de que el controlador pueda detectarlo y proporcionar diagnósticos más precisos. La cantidad de tiempo necesaria para enclavar los errores depende del RPI, del guardián de la tarea de seguridad y de otras variables específicas de la aplicación. El valor está comprendido entre 0 ms y 65.530 ms en incrementos de 10 ms. El valor predeterminado es 1.000 ms. |
Entregue su opinión