Configurar los parámetros de salida bipolar
Configurar los parámetros de salida bipolar del dispositivo de salida.
Requisitos previos
- Asegúrese de que elModo de salidaesté establecido enBipolar.
Para configurar los parámetros de salida bipolar
- En la ficha del dispositivo, seleccionePuntos.
- En la vistaPuntos, configure las siguientes propiedades según sea necesario:
- Modo de punto. Selecciona el modo de operación del punto.
- Habilitar detección sin carga. Si procede, active o desactive la casilla del punto.
- Tiempo de enclavamiento de error de salida. Introduzca el tiempo durante el cual se retiene el error para asegurarse de que el controlador lo detecta y ofrece un diagnóstico más preciso.
- SeleccioneAceptar.
Entregue su opinión
para ver