Escala y ecuación de escala

La escala de entrada permite la conversión de las unidades de señal eléctrica en unidades de ingeniería. El dispositivo devuelve un valor de ingeniería alta si existe un valor de señal alta en la entrada. En cambio, devuelve un valor de ingeniería baja si existe una señal baja. Devuelve todos los demás valores de manera lineal en función de la señal que existe en la entrada.
En los tipos de entrada de voltaje, la escala se establece de forma predeterminada como una relación de 1:1 entre los valores de señal y las unidades de ingeniería, lo que permite que el dispositivo devuelva el valor real de la señal que existe en la entrada.
En los tipos de entrada de corriente, la configuración predeterminada de la escala devuelve un valor entre 0% y 100% de una señal correspondiente de 4 mA a 20 mA en la entrada.
Los valores de señal alta deben ser mayores que los valores de señal baja.
Esta es la ecuación de escala:
scaling equation
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal