Configurar la compensación de junta fría de los termopares
Configure la compensación de junta fría cuando un canal esté configurado para funcionar como termopar.
El canal debe tener en cuenta el efecto termoeléctrico de una junta de los cables de campo de termopar y los terminales RTB.
Para configurar la compensación de junta fría de los termopares
- En la ficha del dispositivo, seleccioneCanales de junta fría.
- En la vistaCanales de junta fría, configure los ajustes según sea necesario.
- SeleccioneAceptarpara confirmar y guardar los cambios.
Entregue su opinión