Parámetros de la vista Canales de junta fría
La vista
Canales de junta fría
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal de junta fría | Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración. |
Deshabilitar compensación | Determina si el canal está deshabilitado. Al deshabilitar los canales se evita que las temperaturas de junta fría se devuelvan al controlador. Esta casilla no está activada en la mayor parte de los escenarios de la aplicación. |
Desplazamiento de sensor | Establece un valor de polarización, en grados Celsius, que se suma de igual forma a ambas temperaturas de junta fría. |
Terminación remota | Determina el tipo de compensación de junta fría que usa el dispositivo y depende del lugar de conexión de los termopares. Consejo :
|
Entregue su opinión