Ver calibración del canal actual
Utilice la vista
Calibración
para ver la calibración del canal actual, incluido:- El número de canal de los dispositivos.
- El valor del rango de calibración que actualmente está configurado para el canal.
- Los valores de ganancia de calibración que indica el dispositivo.
- Los valores con signo de desplazamiento de calibración que indica el dispositivo.
- La fecha de la última calibración realizada correctamente.
- El estado de calibración por canal.
Para ver la calibración del canal actual
- En la ficha del dispositivo, seleccioneCalibración.
- En la vistaCalibración, consulte la calibración del canal actual.
Entregue su opinión