Parámetros de la vista Información general

El módulo PointMax™ en serie proporciona conexiones de comunicación a dispositivos serie. El módulo dispone de dos canales independientes. Utilice la configuración de la vista Información general del cuadro de diálogo Definición del dispositivo para configurar las propiedades de definición del dispositivo y especificar el protocolo para cada canal.
Si el canal no se utiliza, establezca Canal 0 en Deshabilitado. Si Canal 0 está establecido en Maestro Modbus o Esclavo Modbus, utilice las vistas Maestro Modbus y Esclavo Modbus del cuadro de diálogo Definición del dispositivo para configurar el Maestro Modbus y el Esclavo Modbus.
La vista
Información general
incluye los siguientes parámetros:
Parámetro
Descripción
Tipo de dispositivo
Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo.
Nombre
Introduzca un nombre de dispositivo que cumpla el estándar IEC 61131.
Si se introduce un carácter no válido en este campo, o bien si el nombre que se introduce excede los 40 caracteres, el software lo omite.
Descripción
Introduzca la descripción del dispositivo.
CONSEJO: La descripción debe tener un máximo de 128 caracteres. Si la descripción excede la longitud máxima, el software omite los caracteres adicionales.
Ranura
Especifica el número de la ranura en la que se encuentra el dispositivo. Solo son válidas las ranuras entre 1 y el número máximo de dispositivos de E/S, dependiendo de la plataforma.
Una vez creado el dispositivo, el número de la ranura se establecerá de forma predeterminada como la primera posición de ranura disponible.
Cuando el controlador cambia a un controlador que admite un recuento máximo de E/S más pequeño, es posible que el valor de la ranura actual ya no sea válido.
Serie
Especifica la serie del dispositivo.
Revisión
Especifica la revisión principal y la revisión menor del dispositivo. El rango válido de la revisión menor es de 1 a 255.
Codificación electrónica
Define la codificación electrónica utilizada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Opciones disponibles:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
  • Deshabilitar codificación
ATENCIÓN: Tenga cuidado al utilizar Deshabilitar codificación. Si se usa incorrectamente, podría causar lesiones personales o incluso letales, así como daños materiales o pérdidas económicas. Recomendamos encarecidamente que no utilice Deshabilitar codificación.
Si utiliza Deshabilitar codificación, debe asumir toda la responsabilidad de entender si el dispositivo que se utiliza puede cumplir con los requisitos funcionales de la aplicación.
Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la Técnica de aplicación de sistemas de control Logix 5000, publicación LOGIX-AT001.
Conexión
Establece el tipo de conexión o el formato de comunicación.
Canal 0
Especifica el protocolo empleado por el canal para transmitir datos a y recibir datos de un dispositivo serie.
Opciones disponibles:
  • Deshabilitado
  • ASCII genérico
  • Maestro Modbus
  • Esclavo Modbus
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal