Parámetros de la vista Canal 0 - Maestro Modbus
Utilice la configuración de la vista Canal 0 - Maestro Modbus del cuadro de diálogo Definición del dispositivo para configurar la lista de comandos de Maestro Modbus.
CONSEJO:
La vista Maestro Modbus solo está disponible cuando el parámetro Canal 0 en la vista Información general está establecido en Maestro Modbus.
Parámetro | Descripción | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando | Muestra el índice del comando que se va a configurar. | ||||||||||||||||||
Método de comunicación | Especifica el método de comunicación para el comando. Opciones disponibles:
CONSEJO:
Los parámetros no están disponibles al deshabilitar el método de comunicación.
| ||||||||||||||||||
Tipo de datos | Especifica el tipo de datos para el comando. Opciones disponibles:
| ||||||||||||||||||
Código de función | Especifica la función del comando. Los valores válidos dependen del Tipo de datos. Si el tipo de datos es BOOL:
Si el tipo de datos es INT:
Si el tipo de datos es REAL:
| ||||||||||||||||||
Esclavo | Especifica la dirección de nodo del dispositivo esclavo Modbus. Las direcciones válidas de un dispositivo esclavo Modbus específico oscilan entre 1 y 247. Para un comando de difusión, establezca el esclavo en 0. El comando de difusión solo pueden ser comandos de escritura. | ||||||||||||||||||
Dirección de inicio de registro | Especifica la dirección de inicio de los registros que se están leyendo o escribiendo. Los valores válidos son 0 - 65.535. | ||||||||||||||||||
Recuento de datos | Especifica el número de datos del Tipo de datos que se están leyendo o escribiendo.
Si se utiliza REAL, cada dato utiliza 2 registros. El número de registros consecutivos leídos/escritos es el siguiente:
La dirección final provocada por el recuento de datos no debe superar la dirección máxima de 65.535. La dirección final se calcula de la siguiente manera (Dirección de inicio de registro + Número de registros - 1). | ||||||||||||||||||
Intervalo de encuesta | Especifica el número de segundos entre cada ejecución del comando en el modo Continuo. Por ejemplo, si el Intervalo de encuesta tiene el valor 10, el Maestro Modbus espera 10 segundos antes de ejecutar de nuevo el comando. Cuando el Intervalo de encuesta está establecido en 0, el Maestro Modbus repite la transmisión del comando lo más rápido posible. Los valores válidos oscilan entre 0 y 32.767 s.
CONSEJO:
Este parámetro no está disponible cuando el Método de comunicación es Condicional.
| ||||||||||||||||||
Modo de intercambio | Especifica la disposición de los 4 bytes de datos recibidos o transmitidos en el Esclavo Modbus. Opciones disponibles:
CONSEJO:
A, B, C y D representan cuatro bytes adyacentes en los datos recibidos/transmitidos.
| ||||||||||||||||||
Habilitación de fallo | Determina si los datos recibidos se sobrescriben o no con un Valor de fallo si el comando de lectura falla. Active la casilla para sobrescribir los datos recibidos con el Valor de fallo.
CONSEJO:
Este parámetro no está disponible cuando el Código de función es un comando de escritura.
| ||||||||||||||||||
Valor de fallo | Especifica el valor con el que se sustituyen los datos recibidos. | ||||||||||||||||||
Conexión 1/Conexión 2 | La comunicación de comandos utiliza de forma predeterminada la Conexión 1. Si el tamaño de los datos de un comando supera la cantidad restante de datos disponibles para la Conexión 1, el comando utiliza la Conexión 2 en su lugar. | ||||||||||||||||||
Entrada (bytes) | Muestra la cantidad de datos de lectura que quedan para esa conexión. | ||||||||||||||||||
Salida (bytes) | Muestra la cantidad de datos de escritura que quedan para esa conexión. |
Entregue su opinión