Parámetros de la vista Canal 0 - Esclavo Modbus

La vista
Canal 0 - Esclavo Modbus
incluye los siguientes parámetros:
Parámetro
Descripción
Formato Modbus
Determina si el formato de transmisión de Modbus es Modbus RTU o Modbus ASCII.
El valor predeterminado es Modbus RTU.
Tiempo de espera entre marcos
Especifica el tiempo máximo de retardo para recibir datos para RTU.
CONSEJO: Este parámetro solo está disponible cuando el parámetro Formato Modbus está establecido en Modbus RTU.
Dirección de nodo
Especifica la dirección de nodo del dispositivo esclavo.
Los valores válidos son 1 - 247. El valor predeterminado es 1.
Diagnóstico
Cuando el estado del controlador está en línea, abra el cuadro de diálogo Diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con el Esclavo Modbus.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal